This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:100万欧姆下拉,用于不带按钮的PUR?

Guru**** 2607995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654567/msp430f5529-1m-ohm-pull-down-for-pur-without-push-button

部件号:MSP430F5529

大家好,

如果没有为BSL实施按钮,是否仍建议使用PUR的1M欧姆下拉电阻? 在4.4 部分中,此处:    

'PUR上的弱下拉电阻器可确保PUR引脚在未按下按钮时保持低电平。 (它足够弱,不会在USB操作期间中断D+。) 此下拉列表永远不应删除,因为这样做可能导致意外调用BSL。"

当屏幕上显示"永远不应被淘汰"时,是否需要按一下按钮?  

图3自:   由于虚线框,使其看起来可能是选项。  

谢谢!

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nate,

    《家庭用户指南》第1.6 节/表1-3中的脚注2指出:

    '默认USB BSL在BOR重置后评估PUR引脚的状态。 如果从外部将其拉高,则调用BSL。 因此,除非调用BSL,否则在BOR重置后保持PUR处于低位非常重要,即使从未使用过BSL或USB。 建议使用1 MΩ 接地电阻器。'

    始终填充PUR 1M欧姆下拉电阻。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,这正是我想要的!