This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSPFasher接口通信错误

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA, MSPDS, MSP430F5529, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654538/msp430f5529-mspflasher-interface-communication-error

部件号:MSP430F5529
线程中讨论的其他部件:USB-2-MDIOMSP-EXP430F5529LPENERGIAMSPDS,, MSP430-Fasher

通过将USB-2-MDIO固件刷新到启动板,我收到错误" Exit 19 Interface Communication Error"


C:\>CD ti

C:\TI>CD MSPFlasher_MSP 1.3 16

C:\ti\MSPFlasher_TARGE.16>MSP430Flasher.exe -n 1.3
*--- /|------------------
*    /|_
*/_     /  MSP Flasher 1.3 v 16.
*     |/
*--- |/------------------
*
*评估触发器...完成
*检查可用的FET调试器:
*找到USB FET @ COM5 <-已选择
*正在初始化接口@ COM5...
#出口:19
#错误:接口通信错误
*
*------------------
*驱动     程序:关闭(无错误)
*------------------
*/

C:1.3 \ti\MSPFlasher_MSP.16>

系统配置:

1. Windows 7 Enterprise

2.发射器MSP-EXP430F5529LP

3. USB驱动程序ti_msp430driver_setup_1_00_01_00

4. 1.3 16.

5. USB-2-MDIO

在安装USB驱动程序后,设备管理器有一个未知的器件MSP430-USB示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接MSP-EXP430F5529LP时,它在哪些COM端口上枚举为MSP调试接口和应用程序UART1? 您是否考虑使用MSP430F5529而不是NO_TARGET作为-n触发器的参数? 您是否正在使用最新的MSPDS低级USB驱动程序? LaunchPad以前是否与IDE (如Energia或CCS)一起使用,是否可以使用FET-Pro430软件进行连接?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,您好,MSP Launchpad在COM6上作为UART1连接,在COM5上作为调试接口连接。

      使用字符串MSP430F5529而不是NO_TRAGET没有区别。

    低级驱动程序是从您的网站上的1.0 .1.0 版本下载的。

    我不是很想,而是一所大学用IDE来使用它。 我会问他。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在1.5 Windows 764位操作系统上,将MSP-EXP430F5529LP驱动程序MSPDS驱动程序与MSP430-FLASHER 1.3 Tm16连接起来时,我没有遇到任何问题。

    此致,
    Ryan