This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:PWM和放大器;RTC计时器源代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654471/msp430g2553-pwm-rtc-timer-source-code

部件号:MSP430G2553

您好,

请提供  使用MSP430G2553的PWM生成和RTC计时器示例源代码。    

谢谢,此致,

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohan,

    代码示例可在MSP430G2553产品页的软件部分中找到(也可在此处访问 :www.ti.com/.../getliterature.tsp)。 有关PWM示例,请参阅示例MSP430g2xxS 3_ta16和MSP430g2xxS 3_ta17。 对于RTC计时器,MSP430G2553不包含此外设。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    谢谢你。。。

    此致,

    Mohan