This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:可以#39;无法下载BSL脚本工具

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654136/msp430fr2311-can-t-download-bsl-scripter-tool

部件号:MSP430FR2311
主题:MSPBSL中讨论的其他部件

您好,在此页面上:

(不知道为什么它会插入一些图像而不是链接,希望它能起作用)

..如果我单击下载Windows的BSL脚本工具,我只会重定向到"软件和工具"开始页面。  

我可以在哪里下载此工具(工作链接)?  

谢谢!  

/Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johannes:

    我遇到了此问题,清除浏览器的缓存和Cookie后,问题得以解决。 您能否尝试一下,让我知道它是否适合您?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johannes:

    使用提供的链接并单击“用于Windows的MSP430和MSP432 BSL脚本程序(包括用于MSP430 1xx/2xx/4xx器件的BSLDEMO)”应立即将MSPBSL_Scripter_win.zip软件包下载到您的计算机。 当我使用Google Chrome在我的Windows 7系统上试用时,会出现这种情况。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上现在就能工作,而不清除任何缓存。 一定是暂时的问题。  

    非常感谢您的回复!