This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F4132:MSP430f413驱动Varitronix LCD VIM-878-DP

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654405/ccs-msp430f4132-msp430f413-driving-varitronix-lcd-vim-878-dp

部件号:MSP430F4132

工具/软件:Code Composer Studio

有没有人在这里有过任何经验? 由于某种原因,我无法找到,我只能在打开所有句段时获取数字来显示。 例如,将0x01,0x02,0x04或0x08加载到LCDM1中不会显示任何内容,但输入0x0F将打开所有4个分段:D,E,F和CA。 我感到困惑。 我正在使用内部充电泵,LCDACTL=0x1D, LCDPCTL0=0xff,LCDPCTL1=0x00,LCDVCTL0 = 08和LCDVCTL1=0x13。 非常感激地接受任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这听起来可能是由COM信号问题引起的。 您是否在MSP430上使用4引脚MUX (因为这是用于LCD的)? 除此之外,我还需要更多信息来找出可能出现的问题,例如显示如何初始化所有内容的代码片段。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan。 您需要所有代码还是只需要一个部件? 以下是相关的位。 Dig[8]在 InitVars()中初始化。 接下来的两周我都在休假,但当我29日回来时,我将会寻找您的意见。

    #define Lo0		0x07
    #define HI0		0x0E
    #define LO1		0x00
    #define HI1		0x06
    #define LO2		0x23
    #define HI2		0x4C
    #define LO3		0x21
    #define HI3		0x4E
    #define LO4		0x24
    #define HI4		0x46
    #define LO5		0x25
    #define Hi5		0x4A
    #define LO6		0x27
    #define LO6		0x4A
    #define LO7 0x4A #define		0x7 0x4A #define
    		#0x7 0x4A #define 0x8
    		0x27
    #定义HI8		0x4E
    #定义LO9		0x24
    #定义HI9		0x4E
    
    

    unsigned char Dig[8];             // Varitronix字符[88.8888万]

    /*
    main.c
    */
    int main(void){
    
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;				//停止看门狗计时器
    //
    InitOsc();
    InitPorts();
    InitTimers();
    InitRTC();
    InitVars();
    //
    延迟(10);							//等待32kHz稳定
    //
    InitLCD();
    //
    __bis_sr_register (GIE);				//启用所有活动中断
    //
    同时(1){ 
    //此处为主循环
    如果(某些条件){
    ShowDigits();
    }
    }
    //
    启用LCD
    //
    void InitLCD(void){
    LCDACTL	= LCDFREQ_32 + LCD4MUX;		// LCDFREQ=1kHz,4-Mux
    LCDDAVCTL1 = VLCD_11;					// VLCD = 3.2V
    LCDDAVCTL0 = LCDCPEN;					// PCCLF=1kHz充电泵已启用
    						
    ;DDA0 / TL0关闭;/0x39 = Tlcff = 						//打开段0 - 31
    LCDACTL || LCDON;					// LCDON
    /////BTCTL
    = LCDFREQ_128;//				STK LCD freq = ACLK/128
    //P5SEL = 0xFE;						//为LCD设置Rxx和COM引脚
    }
    
    
    /*
    显示所有数字。 调用自main()
    */
    void ShowDigits(void){
    Show7( Dig[7]);
    Show6( Dig[6]);
    Show5( Dig[5]);
    Show4( Dig[4]);
    Show3( Dig[3]);
    Show2 (Dig[2]);
    Show1 (Dig[1]);
    Show0 (Dig[0]);
    }/*
    
    
    Show digit 7
    */
    void Show7 (unsigned char d){
    LCDM1 = LoSegs( d );
    LCDM16 = HiSegs( d );
    }
    
    
    /*
    为数据段a,b,c,dp,g,h,m,n
    */
    unsigned char HiSegs(unsigned char d){
    unsigned char c;
    
    switch ( d ){
    案例0x00:		//段:a,b,c
    C = HI0;
    中断;
    案例0x01:		//段:b,c
    C = HI1;
    中断;
    案例0x02:		//段:
    C = HI2;
    中断;
    案例0x03:		//段:
    C = HI3;
    中断;
    案例0x04:		//段:
    C = HI4;
    中断;
    案例0x05:		//段:
    C = Hi5;
    中断;
    案例0x06:		//段:
    C = HI6;
    中断;
    案例0x07:		//段:
    C = HI7;
    中断;
    案例0x08:		//段:
    C = HI8;
    中断;
    案例0x09:		//段:
    C = HI9;
    中断;
    默认:
    c = 0xff;		//段:
    }
    返回c;
    }
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在您的initPorts函数(或其他位置)中,是否包括以下行?:

    P5SEL =BIT4+BIT5+BIT6+BIT7;

    请确保位号正确,否则COM信号将无法正常工作。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,不是! 就是这么简单! 对于S[n]引脚,我所做的所有操作都是将相关PnDIR位设置为输出,而不是特殊功能。 那么,P2,P3和P4等是否也应该设置其PnSEL位? 谢谢,H.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    设置LCDaPCTL0应该是设置段引脚所需的全部操作(您已经执行了此操作)。 但您确实需要为COM引脚执行此操作。 请尝试一下,并告诉我它是否有效。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这很有效。 我现在勾选'已解决'框。 感谢您的帮助,Nathan。