This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-RF430-TEMPSSENSE:TIDM-RF430-TEMPSSENSE FW分类代码

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653971/tidm-rf430-tempsense-tidm-rf430-tempsense-fw-sorce-code

部件号:TIDM-RF430-TEMPSENSE
主题中讨论的其他部件: RF430FRL152H

您好,

是否提供了TIDM-RF430-TEMPSSENSE的固件源代码?

此致,

Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamada,

    TI设计没有源代码,RF430FRL152H ROM堆栈被用于通过接收NFC命令来处理温度传感器测量。 ROM堆栈包括用于NFC通信的RF堆栈和用于通过SD14 ADC从热敏电阻读取数据的传感器堆栈的处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ralph-San,

    感谢您的回复。
    好的。 我理解。

    此致,
    Hamada