This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328IRGCR

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654019/msp430f5328irgcr

您好,  

我需要一些帮助来验证这些问题,左侧图像是否真实? 会否有一些情况出现这种差异呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Grace:

    感谢您的帖子。 我看到你提到了"黄金单位"。 您是否在此处遇到特定问题并怀疑一个或多个设备不可信? 如果是这样,我强烈建议您与购买它们的地方进行联系,以确认它们是否来自TI。

    同时,您能否共享两台设备的整个套件的图片? 之后,我将与我们的质量团队核实,看看我们能找到什么。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误 表中描述了软件包标记。 我在下面提供了一个屏幕截图供您参考。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的帮助。附件是 左侧基于上一胎面的图片标签。  

    您能否验证这些产品的批号是否为正版,同时请说明字体大小和TI徽标为何不同?  

    巴西

    优雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Grace:

    很遗憾,上面共享的标签缺少(31T)批次和TKY (1T)信息,因此,为了继续,您需要通过联系 我们的反伪造团队( ti-counterfeit@list.ti.com)开始正式验证流程。 在您给他们的电子邮件中,索取客户信函假冒软件申请表,并向他们提供以下所需信息。  

    必填信息

    • 填写的假冒软件申请表
    • 设备底部和顶部的高质量图片
    • 2D条形码标签的高质量图片。
    • 装运文档的副本/图片,即显示器件发运到TI的装箱单。 (如果无法提供此信息,我们将无法提供验证,因为产品监管链存在不确定性。)
    • 提供设备应用程序

    谢谢你。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序