This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2111:可以'不能达到1.8V的最小电源电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654488/ccs-msp430fr2111-can-t-reach-minimal-supply-voltage-of-1-8v

部件号:MSP430FR2111

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我的MSP430FR2111有问题。 我可以在1.8V的电源电压下运行,这一点非常重要。 我已使用以下命令关闭SVS:

PMMCTL0_H = PMMPW_H; //用于写入
PMMCTL0_L的开放式PMM寄存器&=~(SVSHE); //禁用高侧SVS
PMMCTL0_H = 0; //锁定PMM寄存器 

但我的代码仍然以大约1.95V的电源电压开始。 我是否还错过了某些内容?

谢谢,致以诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAM器件可以在1.8V电压下运行,但启动的最小电压(SBW/JTAG调试)约为2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zrno是正确的,数据表表5-1中的VSVSH+参数进一步阐明了这一点。

    此致,
    Ryan