This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4.7197万:校准器工具,带有&'SLAA409A'不能在Win7或Win10上运行;

Guru**** 2515275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EVM430-F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653613/msp430f47197-calibrator-tool-with-slaa409a-does-not-run-on-win7-or-win10

部件号:MSP430F4.7197万
主题中讨论的其他部件:TIDM-THREEPHASEMETer-F6.7641万EVM430-F4.7197万EVM430-F6.7641万UNIFLASHEVM430-F6779EVM430-F6736

支持,

使用 随'SLAA409A -三相电子瓦时计'设计文件附带的校准器工具时出错

我尝试了MSP430i20xx TIDC596设计文件附带的校准器工具,但格式肯定是错误的,值到处都是。

1.如何使SLAA409A校准器工具在Win7或Win10下工作?

2.是否有办法重新格式化TIDC596附带的校准器工具?

谢谢。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!

    请您发布错误图片吗? 我能够在 运行Windows 7的PC上正常打开SLAA409A校准GUI。 在尝试打开GUI之前,他们是否在'calibration-config.xml'文件中配置了正确的COM端口?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!

    您是否知道当他们打开GUI并将其连接到EVM时,通信指示灯是否从红色变为绿色? 不幸的是,这是一个较旧的设计,我没有此EVM在我的PC上运行测试。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,
    我认为EVM和校准器工具之间不匹配?
    使用4.7197万 EVM。 我们无法找到使用此EVM下载的特定软件: www.ti.com/.../EVM430-F4.7197万

    测试:电源已激活。
    注:EVM上的LCD显示了正确的值。

    1.使用随TIDM-THREEPHASEMETer-F6.7641万提供的校准器SW。校准器运行,但值关闭。
    www.ti.com/.../tidm-threephasemeter-f6.7641万

    2.使用随TIDM-Server-PWR-MON-软件提供的校准器SW。校准器运行,但值关闭。 结果相同

    对我来说,他们不是在谈论命令/数据结构?
    我错过了什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!

    如果您使用的是EVM430-F4.7197万,我建议同时使用与此设计相关的源代码和GUI,而不是EVM430-F6.7641万的源代码和GUI。 我怀疑固件或GUI本身或两者在这些设计之间发生了变化。 您可以在以下链接中找到源代码和GUI。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,
    谢谢。
    为什么此设计不附带TI.com上的软件?
    我不确定他是否拥有IAR以重新编程设备。 是否有办法更改校准器工具的某些.config文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    slaa409a.zip是我找不到的内容。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!

    我不确定为什么该软件没有链接到EVM430-F4.7197万产品文件夹,但我会看看我们是否可以添加它。 我刚刚快速搜索了SLAA409A并找到了它(此处的链接 ,可能需要使用Firefox浏览器)。 最终,客户需要IAR修改源代码以进行开发。 同时,他们可以使用UniFlash或Elprotronic的FET-Pro430 Lite对源代码预构建的二进制进行编程。 下载.zip文件后,他们可以在以下位置找到该二进制文件:sla409 > Source > emeter-ng > Debug > EXE > emeter-4.7197万.d43

    您是否知道客户为何不使用我们的较新设计/EVM (如EVM430-F6736或EVM430-F6779)?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,
    谢谢。 我们将尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是直接指向.zip文件的链接:

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    不要去,我们得到了同样的结果。  液晶屏上的数据正确,但不能通过配置GUI。   

    您是否有MSP430F4.7147万套件可供试用?  我希望尽可能长时间地停止重新编程。

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc,您好!

    当您说"暂停重新编程"时,您是指使用原始代码对MSP430F4.7147万进行重新编程吗? 如果您在此设备上使用基于MSP430F6.7641万的设计/项目中的代码,这就是您遇到问题的原因。 请使用上述原始固件对EVM430-F4.7147万进行编程。 正如我前面提到的,我没有访问此EVM的权限。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序