This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:参考设计套件TIDM-BOOP-IR-REMOTE和IR Blaster实施查询

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654409/msp430fr4133-reference-design-kit-tidm-boost-ir-remote-and-ir-blaster-implementation-enquiry

部件号:MSP430FR4133

我的客户希望在他们的产品中开发IR Blaster功能。

他们 对具有 学习模式的参考设计套件TIDM-BOOP-IR-REMOTE感兴趣。

他们希望获得一个设计套件用于测试和研究。

但是,在网站上,它显示组装的主板不可销售

问题:

1)我的客户如何获得参考设计板?

2)我的客户是否可以使用任何类似的评估套件进行研究? 请提出可能的方法,以便我的客户在将其集成到产品之前可以研究该功能。

3) TI是否会提供 基本IR ASK TX和RX的示例代码,特别是学习模式功能?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请在此处查看IR远程BoosterPack的产品页面: www.ti.com/.../boost-ir。 您可以从此页面购买参考设计中使用的BoosterPack和LaunchPad。

    请参阅参考设计页面上"软件"下的zip文件,了解您要查找的代码示例。

    此致,
    Nathan