This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-GANG430:MSP430F5659

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654332/ccs-msp-gang430-msp430f5659

部件号:MSP-GANG430

工具/软件:Code Composer Studio

我需要使用MSP-GANG430对MSP430F5659微控制器进行编程以用于生产。

有可能吗? 我需要使用什么软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    您是否有较旧的MSP-GANG430 (灰色,带有许多LED)或当前的MSP-Gang (黑色,带有LCD)? 我建议使用当前的MSP-Gang,因为它自2011年起取代了MSP-GANG430,因此是一个获取新设备的所有更新的程序。您可以使用MSP-Gang的工具文件夹中提供的GUI对设备进行编程: www.ti.com/.../msp-gang 软件下载: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    用户指南 www.ti.com/.../slau358 提供了有关配置GUI的更多信息。 如果需要更多自定义内容,您还可以将MSP-Gang配置为从脚本文件进行编程,甚至可以使用提供的.dll (包括提供的示例)创建您自己的程序。 但在大多数情况下不需要这样做。

    要使用GUI或任何其他方法,您需要为需要编程到MSP430F5659中的器件提供二进制图像。 您可以从CCS或IAR中构建的项目生成此二进制文件(通常为TI txt格式或Intel十六进制格式文件): processors.wiki.ti.com/.../Generating_and_Loading_MSP430_Binary_Files

    此致,
    Katie