This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7791万A:在电气快速瞬态测试期间出现微控制器重置问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653831/msp430f67791a-microcontroller-reset-issue-during-electrical-fast-transient-test

部件号:MSP430F6.7791万A
主题中讨论的其他部件: Strike

您好,

  我设计了使用MSP430F6.7791万A进行模拟电压和电流输入测量的仪表。 测试EFT (IEC 6.1万-4-4)原型时,微控制器在2kV及更远的电压下复位。

 我正在使用声明为输出的端口6。 P 6 .7声明为活动高电平,P 6.6 声明为活动低电平。  在进行EFT测试时,我检查了3.3V电源,该电源保持完好。 但P 6.7 和P 6.6 上的电压为23 mV和2.57V。 此电压不断变化。 完成测试后,原型恢复工作。  

  请帮我解决这个问题。  

此致,

普拉富拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praful:

    感谢您的帖子。 我看到您正在执行IEC 6.1万-4-4测试,而不是IEC 6.1万-4-2。 请看 我们的TI保护设备IEC 6.1万-4-x测试 应用手册,IEC 6.1万-4-2测试与系统ESD抗扰性有关,而IEC 6.1万-4-4测试则与电快速瞬态抗扰性(EFT)有关。 第2.3 节讨论使用瞬态电压抑制(TVS)二极管抑制EFT事件。 图5显示了预期的突发和波形。

    由于我们的TI设计一直以IEC 6.1万-4-2为目标,因此它们使用变阻器作为保护设备。 对于ESD冲击来说,这些功能很好,但在长时间暴露于突发时,它们往往会随着时间的推移而老化或降级,这可能是您看到设备停止的原因。  因此,我建议您在系统中添加TV二极管与变阻器并联,以防止EFT事件发生。  我还建议查看以下资源。

    MSP430Tm系统级ESD注意事项

    IEC ESD,EFT和浪涌RS-485总线保护TI设计

    具有增强型ESD保护和防拆检测的三相计量

    MSP430F67xx和MSP430F67xxA器件之间的区别

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    感谢你的帮助。 我将尝试使用TVS二极管通过,并将此事告诉您。

    此致,
    普拉富拉