This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430L092:如何在MSP-Gang编程器中选择MSP430L092。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430L092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653980/msp430l092-how-to-select-msp430l092-in-msp-gang-programmer

部件号:MSP430L092
主题中讨论的其他部件: MSP-Gang

如何在 MSP-Gang编程器中选择MSP430L092。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin,您好!

    感谢您的帖子。 MSP-Gang生产程序员支持基于闪存和FRAM的MSP设备。 MSP430L092没有板载非易失性存储器(例如闪存或FRAM),因此需要外部存储器来实现此目的。 基本上,MSP430L092是基于ROM的,启动时,它会将程序从外部存储器加载到RAM中。 因此,MSP-Gang不支持此设备。

    为供您参考,我们为MSP430L092提供了一个目标板,带有可编程的板载EEPROM。 有关详细信息,请参阅以下资源。

    MSP430L092开发指南

    我希望这有助于回答您的问题。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。