This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:IR光电二极管传感器

Guru**** 2607135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654104/msp430f5438-ir-photodiode-sensor

部件号:MSP430F5438

你(们)好
我是一名学生,正在使用MSP-EXP430F5438 LaunchPad执行一个项目,我正在尝试使用IR光电二极管在停车场的一个模型中打开一个门。 为了检查我的电路,我写了一个简单的代码来检查光电二极管连接是否工作。 代码目的是打开启动板的LED。  
这是我的代码:  

Void main (void)(无效主菜单


//端口1 - IR探测器(位于RF3中)
P1DIR = 0x03;//为LED输出配置WFP引脚1.0 和WFP 1.1  
P1OUT = 0x00;//清除P1的输出  
P1SEL = 0x00;//将所有端口1引脚设置为I/O  

//端口5
P5DIR = 0x00;// WFP 5.0 IR输入
P5SEL = 0x00;//将所有P5引脚设置为I/O
P5OUT = 0x00;

而(1){
IF (P5IN和0x01)
P1OUT = 0x03;
否则
P1OUT = 0x00;
}

}

另外,我在端口输入前使用10Kohm电阻器作为上拉电阻。 这是我的电路示意图:


MSP的LED指示灯没有任何反应,而且当我调试程序时,我看不到输入变化

我通过连接一个简单的LED而不是端口来检查我的电路,我看到它在我阻挡IR LED <-> IR光电二极管的视线时切换

我正在做的事情有什么想法吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想你已经将WFP 5.0 设置为输出,试试吧

    //端口5
    P5DIR = 0x00;// WFP 5.0 IR输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我抄错了。 我像你说的那样将它配置为输入,但它没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尴尬的错误。 我复制了错误的代码。 无论如何,即使P5DIR = 0x00,也不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么光电二极管和端口引脚之间有电阻器?

    您是否使用万用表检查了针脚处的电压?

    MSP的VCC是否真的为5 V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP 'VCC是3.3V (我尝试将电路的Vcc更改为3.3V,但没有帮助。 由于某些原因,我们的实验室讲师告诉我们电路使用5V电压)

    输入电阻器用作上拉电阻器,是的,我使用DMM检查了电压和电流

    只是为了更好地解释-上面的电路图是由外部5V VCC驱动的独立电路。 只有通过输入端口才能连接到MSP

    它通过10k电阻读取电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测量的电压和电流是多少? 在哪些点?

    10 kΩ 电阻器不是上拉电阻器。

    两个电路的接地是否连接在一起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Amit Bernstein"]

     这是我的电路示意图:


     
    我正在做的事情有什么想法吗?

    [/引述]

    此电路仅适用于光电晶体管。 (防尘罩接地)或LDR

    ( 5mm GL5516光敏电阻器光敏电阻LDR)

    光电二极管的电流输出非常弱。  < 0.001 微放大器

    彼得