This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Energia错误0451:f432

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CCSTUDIO, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653946/energia-error-0451-f432

主题中讨论的其他部件:EnergiaCCStudioMSP430G2553MSP-EXP430G2

大家好,

我正在尝试Energia,但无法上传。 我收到错误:

usbutil:找不到匹配0451:f432的设备

我尝试了常见问题:

  • 您选择了错误的串行端口。  
  • 我选择了PORT12,如设备管理器中所示。
  • 您的启动板未连接到USB。
  • 它已连接。
  • 您使用的是USB电源线,而不是数据线。
  • 它是随Launchpad提供的。
  • 驱动程序中存在导致Launchpad断开连接的Mac OS X错误。 拔下/插入LaunchPad,使Mac OS X再次识别它。 (如果您使用写入串行数据的代码对Launchpad进行了编程,请在连接USB时按住launchpad上的重置按钮几秒钟...这样您的Mac应该能够再次上传)
  • 注意一旦您的启动板连接到USB,Energia将识别您的启动板。 工具->串行端口菜单中将出现2个额外的行
  • 我使用的是Windows10。

我安装了7.2 C001........0Energia 1.6。1oE18

是否有解决方案/解决方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    您是否能够使用CCStudio与主板通信? 您使用哪种LaunchPad变体,在Energia中是否正确选择?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我回答了我自己的问题。 对于有此问题的任何其他人,请参阅:

    github.com/.../Common-error-messages
    e2e.ti.com/.../53.9487万

    这在TI论坛上发布,网址为:

    e2e.ti.com/.../58.0238万 usbutil%3A找不到与0451 % 3Af432匹配的设备

    或者,您可以使用以下方法搜索TI论坛:

    "Energia usbutil: Unable to find a device matching 0451:f432"(Energia usbutil:找不到与0451:f432匹配的设备)

    具体步骤:

    将<Energia directory>\hardware\tools\DSLite\DebugServer\drivers\MSP430.dll复制到<Energia directory>\hardware\tools\MSP4\bin\
    编辑<Energia directory>\hardware\Energia\MSP430\boards.txt使用tilib更改RF2500的两个实例
    重新启动Energia,您应该能够使用MSP430G2553上载到MSP-EXP430G2。

    显然,这是一个已知问题,但对于使用最新版本的工具是否可以解决这一问题,存在一些疑问。 该问题也发布在GitHub上:

    github.com/.../12