This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500-SEH:插入USB端口时IT主系统不响应

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654237/ccs-ez430-rf2500-seh-it-ain-t-responding-when-i-plug-in-the-usb-port

部件号:eZ430-RF2500-SEH

工具/软件:Code Composer Studio

各位同事,您好!

在过去几个月里,我一直在尝试使用开发套件eZ430-RF2500-SEH。 现在我在尝试使用演示温度传感器监控应用程序时遇到了问题。  

我遵循了TI提供的有关固件安装的所有步骤,如下所示:

在CCS中设置'EH Sensor Monitor'(电控液压传感器监控器)示例应用程序的步骤。
1)|-运行传感器监视器设置程序(2.0 SLAC219中的SEH-firmware-install-v)
2)|-打开CCS v 5.4
3)|-打开工作空间并从安装位置导入项目(.../eZ430-RF2500-SEH_Sensor_Monitor-v 2.0 /CS_Source)
4)连接硬件
||将其中一个eZ430-RF2500T目标板连接到eZ430仿真器并插入仿真器
插入计算机上的USB端口。

编译并运行您的代码
1)|-右键单击“项目资源管理器”面板中的项目名称“SEH Sensor Monitor”,然后选择
"构建配置>设置活动>终端设备-调试"
2)|-选择“项目>清理...”
3)|-选择“运行>调试”
4)|-单击“终止”按钮(左上角的‘错误’视图中的红色方块)以终止调试会话
|-在屏幕右上角,单击“CCS Edit”(CCS编辑)按钮返回“CCS Edit”(CCS编辑)视图。
如果按钮已移出屏幕,您可能必须单击>>箭头。
5)|-从仿真器中卸下eZ430-RF2500T目标板。
6)|-将第二块eZ430-RF2500T目标板连接到eZ430仿真器并插入仿真器
7)|-右键单击“项目资源管理器”面板中的项目名称,然后选择
"构建配置>设置活动>接入点-调试"
8)|-选择"项目>清理..."
9)|-选择“运行>调试”
10)|-单击绿色的"运行"箭头按钮。
11)|-将第一个eZ430-RF2500T (终端设备)目标板连接到电池组或太阳能收集板。
12)|-打开eZ430-RF2500传感器监视器PC程序(由SLAC219安装)以观看网络表单。

但似乎目标板没有响应,即使我将仿真器(与目标板)插入USB端口(因为LED应该闪烁)。 当我按照步骤6和步骤操作时,主板似乎也没有响应,在最后一步,传感器监控软件甚至无法识别接入点节点。

它以前在工作,但当我的研究伙伴修改了代码以尝试读取一些寄存器值时,它停止了。 我正在尝试重置它并使用演示代码。

有任何人可以帮我吗?  

这似乎是目标板,我的PC还是软件的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,各位,我可以使用较旧版本的4.3 编译器(MSP.8)来解决这个问题。
    管理员可以关闭该主题。
    此致...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonardo,

    做得很好。 感谢您告知我们!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序