请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5510 您好,
我有两个关于MSP430F5510 RGC封装的问题。
1.
散热垫和端子针脚是否 位于完全相同的平面上?
二.
我想知道,为了保持热性能,对暴露在PCB上的热垫接合区域的百分比的最低要求。
SLUA271应用注意事项,数据表在包装机械数据页上提到,P11上的内容如下所示。
“通常,焊锡膏的覆盖范围约为焊片区域的50 % 至70 % (参见图11)。”
根据此描述,是否可以认为最低要求是50 % ?
此致,
OBA