主题中讨论的其他部件: MSP430FR2633
工具/软件:Code Composer Studio
你好
i使用MSP430G2553并通过RO_PINOSC_TA0_WDTp方法实现触摸检测,遇到以下问题:
对于固定电容变化,SMCLK设置为1MHz,TA0CCR1测量值的变化很小,变化约为5 %。
SMCLK设置为相同的125KHz电容变化。 TA0CCR1的测量在70 % 方面差异很大。
根据测量原理,测量窗口时间变小,然后TA0计数基数变小,但不会影响变化幅度(这是我个人的理解,不知道是正确的)。
这个问题让我困扰了很长时间,请告诉我原因吧?
谢谢你
此致
刘若杰