This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4111:带CC3100的MSP432P4111

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653865/msp432p4111-msp432p4111-with-cc3100

部件号:MSP432P4111
主题中讨论的其他部件: CC3120CC3100MSP430F5529

你(们)好

我想在项目中将MSP432P4111与Wi-Fi 3100配合使用。

我正在使用SimpleLink SDK 1.60 .00.12 (用于MSP432P4111支持)。

是否可以使用CC3100? (我不想使用CC3120...)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IDO,

    完全可以使用。 但我们没有CC3100的开箱即用软件支持。 您必须使用另一台设备上的CC3100软件,并将其移植到自己的端口,才能使用P4111。

    我知道您说过您不想使用CC3120,但我们通过SDK插件 提供了开箱即用的支持:dev.ti.com/.../

    如果您使用的是CC3100,则必须从以下位置开始: www.ti.com/.../cc3100sdk
    我相信只有MSP430F5529和TM4C支持,然后您可以移植到MSP432P4111。