This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5438A:用于MSP430F5438A的TI-RTOS -构建驱动程序滑块的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653654/rtos-msp430f5438a-ti-rtos-for-msp430f5438a---problems-with-building-driverlibs

部件号:MSP430F5438A

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我花了很多时间尝试为MSP430F5438A器件获取正常工作的TI-RTOS。 我想我阅读了TI的大多数相关文章和一些论坛条目,但我找不到解决方案。  

我的系统设置:

CCSV7,TI-RTOS 2.20 .00.06

我按以下方式(从 processors.wiki.ti.com/.../Creating_TI-RTOS_2.10_Projects_for_Other_MSP430_Devices):)继续

1.获取用于CCS的TI-RTOS。

2.编辑tirtos.mak以包含我的设备:

MSP430DEVLIST:= MSP430F5529,MSP430F5438A 

我还意识到,编译器的路径是错误的:它是ccsv6而不是ccsv7

2.命令窗口:

cd tos_msp43x_2_20_00_06

..\xdctools_3_30_04_52\gmake.exe -f tirtos.mak build-CCS-MSP430-driverlib

结果:

C:\tirtos_msp43x_2_20_00_06>.\xdctools_3_50_03_33_core\gmake.exe -f tos.mak build-scc-msp-driverlib
gmake[1]:
正在进入目录`c:/ti/tir7_msp_lib_43x_lib_1_
目录`
`m301_ 17.9



--silic_erran=cpu22 --silic_erran=cpu23 --silic_lib=cpu40 --printf_support=minimal -ic:/ti/ccsv7/cs_base/MSP430immind 17.9 -ic:/ti/ccv7/tools/compiler/ti-ctv-ctx_msp430_msp5xx_mspx_mspx_mspx_msp5xx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_`mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_mspx_ ` `

请你提出一个进一步处理的办法。

此致,

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Florian Reiners"] C:\ti\tirtos_msp43x_2_20_00_06>..\xdctools_3_50_03_33_core\gmake.exe -f tirtos.mspmspbuild-scs-mak-driverlib

    但您说您使用的是

    Florian Reiners 说:
    ..\xdctools_3_30_04_52\gmake.exe -f tirtos.mak build-scs-MSP430-driverlib

    您是否查看过".MAK "中的"XDCTOOLS_INSTALL_DIR"设置?

    确保".MAK "文件中的所有其他设置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,感谢您的反馈。 我的错。 但是我已经在所有版本的XDSTools上尝试了它,但没有成功。 MAK中的所有路径设置似乎都正常。

    你能不能从我好的结果中做精子:
    process_begin:CreateProcess (NULL),c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP.0.LTS/bin/cl430 -vmspx --abi=eabi --code_model=large --data_model=restricted -CCS -g 17.9 F5438a__---spdiag_1xx_spx_inspx=eabit_c=f5xx/ccss_mspx-ccss_spx-ccss-ccma=5xx/ccss-ccss-cc430git_ccss_c=5xx/ccss-ccss-cc430git_ccss_c=5xx/ccss-ccss-ccss-cc430git_ccss_ccss_ccss-cc430git_c=5xx/ccss-ccss-ccss-cc430git_c=-cc430git_c=10git_c=-ccss-cc430f-cc430f-cc430f-cc430f_ccss_c=- 17.9 未找到文件。
    它找不到哪个文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上不确定,但您是否安装了17.9。0LTS? comiler是否存在于"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP430_LTS/bin/cl430"中17.9 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,已安装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是看了你们发布的生产线,我认为这是错误的。
    尝试使用"..\xdctools_3_30_04_52\gmake.exe -f tirtos.mak drivers"
    而不是"..\xdctools_3_30_04_52\gmake.exe -f tirtos.mak build-CCS-MSP430-driverlib"

    请参阅本页: processors.wiki.ti.com/.../Creating_TI-RTOS_Projects_for_Other_MSP430_Devices