This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:查找小于10us的快速启动加电MCU

Guru**** 2605745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653539/msp430fr2000-find-a-fast-start-up-power-on-mcu-less-than-10us

部件号:MSP430FR2000

在我们的项目中,我们要使用Wiegand 传感器来计算系统断电时激活的时间。

Wiegand传感器在激活后可以产生10us宽度调节板,我们想用这块板来驱动芯片并读取-->增加/减少-->存储计数器,当系统启动时,其他MCU可以从这块芯片读取计数器寄存器。

因此,我们需要FRAM来实现这一目标,MSP430FR系列已经嵌入fram,我想知道TI是否存在一种MCU可以在 10us中实现通电,然后执行以上步骤?

如果您获得了一些信息,请告诉我并感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zheng,

    如数据表的5.13 第2节所示,MSP430FR21xx/20xx器件通常需要1毫秒从RST/BOR事件唤醒到活动模式。 此外,MSP430器件以1 MHz的默认CPU速度启动,因此10 us仅允许MCU需要执行上述步骤的10个周期。 MSP430器件要在此应用中工作,需要极大地放松计时依赖性。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复,因此MSP430FR系列在此应用中无法正常工作,您对TI中具有快速通电重置唤醒时间的其它系列MCU有何建议,我们可以在MCU周围使用单个FRAM,并与SPI或I2C通信以执行此过程。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有任何其他TI MCU的专业知识,MSP430是唯一集成了FRAM技术的微处理器。 对于MCU,项目的要求可能过于严格。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,我搜索了许多MCU,他们需要超过10个唤醒时间,也许我需要另一个解决方案而不是MCU来实现这个目标。