请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5994,
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试通过计时器中断(以不同速率闪烁LED指示灯等)生成多个频率,使用与以下两个链接类似的多个时基。
www.ti.com/.../slaa513a.pdf
e2e.ti.com/.../116.537万
但是,当我尝试设置“TA0CCTL3”和“TA0CCR3”(以及4/5/6,此处未显示)时,我收到以下错误信息。
"../main.c",第263行:错误#20:标识符"TA0CCTL3"未定义
"../main.c",第264行:错误#20:标识符"TA0CCR3"未定义
使用MSP430FR5994 (在MSP-EXP430FR5994开发套件上),我应该能够定义最高TA0CCR6。 有什么建议说明为什么这不起作用?
这是我配置计时器的代码。 我还在代码中使用#include <MSP4S.h>。
TA0CTL |= tassel_1; //使用ACLK作为源 TA0CTL |= ID_0; //将时钟除以1 TA0CTL |= MC_2; //使用连续模式计时器 TA0CTL |= TALCL; //清除计时器 TA0CCTL0 |= CCIE; //启用定时器中断 TA0CCR0 = 5000; //计时器中的周期数 TA0CCTL1 |= CCIE; //启用定时器中断 TA0CCR1 = 1万; //计时器中的周期数 TA0CCTL2 |= CCIE; //启用定时器中断 TA0CCR2 =1.5万; //定时器中的周期数 /* 这两行会产生错误- TA0CCTL3和TA0CCR3未定义。 请参阅slau367o.pdf中的表25-8 -应该能够定义7个计数器。 */ TA0CCTL3 |= CCIE; //启用定时器中断 TA0CCR3 = 2万; //计时器中的周期数 TA0IV = 0x0000; //清除中断标志