This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5521:USB

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5521, MSP-TS430PN80USB, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663766/msp430f5521-usb

部件号:MSP430F5521
主题中讨论的其他部件: MSP-TS430PN80USBMSP430F5529

请参阅以下内容并提出建议:

我需要您帮助解决MSP430的问题

我们无法连接到芯片的USB。

我认为这与硬件有关。

 

我们根据参考设计和随附的应用说明进行了设计。

附件是我们的设计和参考设计。

e2e.ti.com/.../MSP430-USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用JTAG/SBW擦除主闪存,并将其留空。 开机后(USB连接到PC),设备将自动进入USB BSL模式,PC应将其枚举为HID设备。 TI默认出厂USB BSL,可与4,8,12和24 MHz XT2配合使用。 如果设备枚举正常,则有关USB的硬件部件正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题是否已解决? 如果是,请将其标记为"已回答"。 如果很快没有响应,则此线程将由于不活动而关闭。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题没有解决。

    您能否查看 原理图以了解其是否是o. k?

    e2e.ti.com/.../3362.MSP430-USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在原理图中看不到任何看起来应该是问题的东西。 您的代码是否已使用不同的芯片进行测试? 如果不是,则可能是您的代码是问题所在。 如果您在此处发布(或部分),我可以查看。 USB初始化和通信代码将是最重要的。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将新设备连接到USB ,或者像您之前所说的那样连接到设备  

    bat PC未找到USB设备

    如果连接5429的TI设备卡,我可以看到 USB端口,因为COM=I有TI的SW驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 我之前写过的一篇文章

    Al WHATE I WRITE与ELI之前的写入相同PROJCT

    我们尝试将USB连接至msp430f5521。

     Eli播放原理图,并播放USB连接正常的回放。

    我们在将新的MSP bat连接到PC后组装新卡  

    我们在USB中获取未知设备

    备注:如果连接TI开发卡+cpu5529,PC将2 USB作为串行端口

    因此我们可以看到PC包含USB驱动程序。

    那么,欠债务问题在哪里??

    据我了解 ,新5521设备到达时为空 (代码=0xff),因此可以连接, 可以从USB加载软件。

    需要帮助Shimon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否只是尝试通过USB连接对设备进行编程? 如果是这样,您应该只能使用SBW的JTAG来刷新设备(例如,通过使用CCS对设备进行编程)。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    by be Idid不理解您的回复

    因此,我询问 1是否将 设备5521连接到USB  

      它是否被PC发现

    2仅限SI的PROGRAMER设备可 连接至USB

    Shimon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否使用USB接口对设备进行编程(闪存)? 或者您是否正在使用MSP430上的USB模块进行USB通信?

    此致,
    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过 USB加载=编程MSP 5521  

    所以我认为空CPU可以连接到USB

    如果我有从PC到MSP的USB端口,我可以使用 TI BSL_USBGUI.EXE

    因此,Y空CPU不工作

    Shimon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要确保USB接口设置正确。 有关此示例,请参阅MSP430 LaunchPad设计。 您需要确保您的设计相似。

    此致,
    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说我们在HW BAT上遇到了问题,您之前说过没问题??
    Shimon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我之前没有意识到您正在尝试通过USB刷新设备。 我以为您只是在使用USB模块进行通信。 如果您使用USB接口为设备供电并刷新设备,您需要查看LaunchPad设计和数据表以了解指南。 此外,您还可以使用JTAG接口来刷新设备并为其供电。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题是否已解决? 如果是,请将其标记为"已回答"。 如果很快没有响应,则此线程将由于不活动而关闭。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    10/04/18

    感谢您的提问

    在上一次聊天后,我们购买MSP-TS430PN80USB。

    我们将 该卡连接到PC USB

    我们认为应该将USB的PC COM端口接入UART设备

    bat什么也没有发生

    我们知道,如果连接卡+ MSP CPU为空

    我们获得引导加载程序的端口

    需要帮助

    Shimon

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:
    如果我理解正确,您有MSP430F5529 Launchpad板,现在有MSP-TS430PN80USB EVM板? 您正在尝试对一个或两个主板进行编程? 您可以按照Nathan的说明使用CCS对板进行编程。 每种主板类型都有一个简单闪烁LED示例,可在CCS中的菜单视图->资源浏览器经典下对主板进行编程。

    当您第一次将空板连接到PC时,将仅显示UART COM端口。 此连接用于通过JTAG下载固件。 在“设备管理器”的“HID设备”部分下,MSP430F5529或MSP430F5521应该显示为0x2047/0x03FE的VID/PID。 如果您要下载BSL固件,在将USB连接到PC时,必须按住BSL按钮(红色按钮)。 如果设备管理器中的HID设备下显示的VID/PID为0x2047/0x0200,0200,则表明设备处于BSL模式。

    要通过CCS对电路板进行编程,您必须将Code Composer Studio IDE下载到您的PC上。

    如果您的应用程序使用设备端USB (而不是JTAG),则可以从CCS菜单视图->资源浏览器经典下载CDC,HID和MSC的USB类类型示例。

    此致,
    Arthi