主题中讨论的其他部件: MSP-TS430PN80USB, MSP430F5529
请参阅以下内容并提出建议:
我需要您帮助解决MSP430的问题
我们无法连接到芯片的USB。
我认为这与硬件有关。
我们根据参考设计和随附的应用说明进行了设计。
附件是我们的设计和参考设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅以下内容并提出建议:
我需要您帮助解决MSP430的问题
我们无法连接到芯片的USB。
我认为这与硬件有关。
我们根据参考设计和随附的应用说明进行了设计。
附件是我们的设计和参考设计。
你(们)好
问题没有解决。
您能否查看 原理图以了解其是否是o. k?
这是 我之前写过的一篇文章
Al WHATE I WRITE与ELI之前的写入相同PROJCT
我们尝试将USB连接至msp430f5521。
Eli播放原理图,并播放USB连接正常的回放。
我们在将新的MSP bat连接到PC后组装新卡
我们在USB中获取未知设备
备注:如果连接TI开发卡+cpu5529,PC将2 USB作为串行端口
因此我们可以看到PC包含USB驱动程序。
那么,欠债务问题在哪里??
据我了解 ,新5521设备到达时为空 (代码=0xff),因此可以连接, 可以从USB加载软件。
需要帮助Shimon