This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:HID网桥已连接–正在等待设备

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665675/evm430-fr6047-hid-bridge-connected-waiting-for-device

部件号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他部件: MSP430FR6047MSP-FET

您好,

我有EVM430-FR6047 2.0 套件。 它过去是有效的,但现在却不能。 我可以连接,但它会显示“HID Bridge connected -- waiting for device”(HID桥接器已连接--正在等待设备)

我的问题与这些论坛帖子类似:

e2e.ti.com/.../239.2775万

e2e.ti.com/.../61.5487万

但当然,解决方案对我不起作用。 图中很难看到,但LED3为红色,D202闪烁。 我相信红色的LED3是新的,但我不确定是100 %。 但如果这是一些错误代码,我认为这可能是有用的信息。 是否有损坏?

我有USS Lib Java.Java和设计中心版本1.70 .01.01 ,1.40 7 0.06 1.8 .0_151。

我也试过了1.30 Lib 0.04 号和1.60 02.01 号设计中心。

如有任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢!

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samuel:

    听起来HID桥接器正在工作,但GUI未从MSP430FR6047获得响应。 红色LED3表示未检测到信号或信号过低。 如果您没有连接任何传感器,这是有意义的。 您可以尝试重新刷新主板吗? 可通过以下链接找到USSLib和演示应用程序。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    感谢您处理我的问题。 我从7.1 CCS中的USSLib_01_40_00_06构建并上载了USSSWLib_TEMPLATE_Example项目。 我必须将编译器从TI 17.6 v.0.STS更改为TI 16.9 v.3.LTS才能进行编译。 我加载了它,调试器运行。 我还构建并加载了版本构建。

    原始问题仍然存在。 LED2和LED3现在都已关闭。

    此致,

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samuel:

    我对答复的拖延表示歉意。 我认为您没有加载正确的应用程序固件来使用GUI。 请使用以下链接下载演示应用程序。 此演示应用程序旨在与GUI进行通信。 请告诉我这是否可以解决问题。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie

    感谢您的建议! 我下载了“UltrasonicWaterFR6047_01_40_00_01”软件包,并尝试打开用于CCS的演示应用程序“USSLib_GUI_Demo”项目。 很遗憾,CCS无法识别该文件夹中的任何项目。 所以我使用了中的相同文件夹名称

    "C:\ti\MSP\USSLib_01_30_00_04\Examples\USSLib_GUI_Demo"

    CCS能够加载项目的位置。 我不知道这两个演示应用程序是否相同,但下载此演示应用程序后,主板可以重新连接到GUI。

    这解决了我的问题!
    非常感谢您的帮助。

    此致,

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie

    我正在与Samuel一起处理同一个项目,我现在正在使用EVM来适应它。 关于您之前讨论的主题,我有一些新问题。 因此您建议加载演示应用程序。 我尝试打开此目录中的CCS项目,但CCS无法识别文件夹中的任何项目。 于是我用MSP-FET编程器下载了图像文件。

    "C:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR6047_01_40_00_01\Image\USSLib_GUI_Demo__01_40_00_01.txt"

    以这种方式下载成功,但是...

    使用USS设计中心GUI V 1_60_02_02时,设备工作正常。 然后我下载了新的GUI (V 1_70_01_01)来尝试这个。 我可以进行测量(ADC捕获和波形捕获),但不能进行任何配置更新。 当我尝试进行频率扫描时,总是有一条错误消息告诉我不允许参数组合。

    您是否知道为什么系统不能与新的GUI版本配合使用? 我是否必须加载其他固件?

    感谢您的支持。

    此致
    Dominic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominic,

    这也适用于新版本的GUI。  您能否发送您在两个版本中使用的配置?  您可以使用GUI中的“保存配置”按钮,也可以截取参数和高级参数选项卡的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie


    我使用的是GUI的默认参数。 但是今天我尝试agan的时候,神奇地发现它是有效的! 我不知道我做了什么与昨天不同,但它现在起作用了。


    谢谢!





    此致


    Dominic