This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:CC430安全系统问题

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667246/cc430f5137-cc430-security-system-problem

部件号:CC430F5137

您好,

我一直在尝试使用CC430F5137开发板开发自己的安全系统。 我的问题是我有一个868MHz PIR传感器,但我无法从传感器读取数据。 我正在使用SmartRF Studio 7。 我想知道这是可能的吗? 还是应该设计自己的传感器?

谢谢。

图兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图兰

    PIR传感器是否正在无线传输数据? 如果是,您知道数据的格式吗?

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,它是无线传感器。 我知道它的频率为868MHz,它的调制ASK。 我应该了解哪些内容? 我是否可以使用SmartRF Studio检测传感器的RF参数?

    图兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,SmartRF工作室无法猜测数据格式,您需要知道它。 没有好的方法来猜测格式,我建议您联系制造商,询问他们是否会披露格式。

    此致,
    /TA