This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:如何实现SMBus

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666581/msp430fr4133-how-to-implement-smbus

部件号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他部件: Energia

尊敬的专家:

我想使用MSP430FR4133微控制器为我的项目实施SMBus,但在有关SMBus的文档http://www.ti.com/lit/ug/tidu741/tidu741.pdf>中,它说SMBus仅支持MSP430FR5xx/FR6xx和MSP430G2xx3器件。 SMBus库是否有任何更新? 如何为 MSP430FR4133实施SMBus?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nguyen:

    我可以问您要如何处理SMBus吗?
    您是否会驱动从属设备或处理器间通信?

    此致,
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pestanas:

    我想使用SMBus来显示两个微控制器之间SMBus通信的可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nguyen:

    我不确定是否在CCS中,但在Energia中,您可以尝试这些。
    如果你有(2)个这个M.C.U.的启动板 零件号,尝试使用"Wire.h"库。 这是Energia中包含的默认库。 我看到这个IDE支持这个MCU。
    -初始化SMBus处理器的“Wire.begin()"”和从属处理器的“Wire.begin(addr”。 " addr "可以是0-255之间的数字。
    -如果要在从属处理器上写入,请不要包含“Wire.endTransmission ()”。 如果您包括此说明,程序将挂起。
    -在从属处理器中,接收代码是正常的,就像“Wire.h”库中的内置示例一样。

    此致,
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nguyen:

    我们已经有一段时间没有收到您的回复。 您的问题是否已解决?