This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432和Tivc C MCU之间有何区别?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667571/msp432e411y-what-is-the-difference-between-msp432-and-tivc-c-mcus

部件号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他部件: TM4C129XNCZAD

我看到新的MSP432与TIVA C MCU非常相似。 例如,将MSP432E411Y与 TM4C129XNCZAD进行比较,我看不到任何显著的差异。 即使是当前的消耗也是一样的。

MSP432和TIVA C MCU之间有何区别? 我需要了解这一点,以便为未来的应用选择合适的MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您找不到明显的差异? 尝试最大工作频率,电流消耗和外围设备,以命名a. 很少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Cristian:

    新的MSP432E4以太网MCU提供与SimpleLink MCU生态系统其余部分的兼容性,后者可在平台中的有线和无线MCU之间实现代码重用。 MSP432E4 MCU面向在建筑自动化,工厂自动化和网格基础设施领域创建工业网关应用的开发人员,在这些领域,我们看到了现有有线网络与无线技术的融合。

    谢谢!
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,但我看到上面提到的TIVA C MCU也是针对这些应用(以及许多其他应用)的。 我想说的是,这似乎非常相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经有了一个带有TM4C129X的定制电路板。 MSP432E411Y引脚对引脚是否与TM4C129x兼容? 我想通过更改来利用简化库。
    在硬件中,这两者之间是否有任何特殊差异?

    谢谢!