This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F249:msp430f249

Guru**** 2618025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665374/ccs-msp430f249-msp430f249

部件号:MSP430F249
主题中讨论的其他部件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在代码编辑器工作室v7上使用msp430f249部件我有一个代码,我的BLINK工作正常,但UART传输和接收不工作,我没有成功地与MSP部件建立连接,有人知道如何构建此UART吗? 如果之前有人这样做过,谁可以与我共享代码??

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rena:

    我建议查看MSP430Ware中提供的UART示例。 您可以在许多位置找到这些工具,包括:

    在线TI资源浏览器: dev.ti.com/.../
    MSP430Ware: http://www.ti.com/tool/MSPWARE

    与MSP430F249的直接链接示例: www.ti.com/.../slac149

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我看了这些示例,它很好,但仍然不起作用,我需要的是一个可以接收和传输到屏幕的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果UART示例不起作用,您可能有缺陷部件。

    获取新芯片或新主板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rena,

    您是否确保选择了与MSP430F249通信的正确端口? 您还在PC和MSP430F249之间使用什么调试硬件?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它是正确的,我有TI的调试器部件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rena:

    通常,TI调试器将枚举为PC上的两个COM端口。 要通过反向通道UART与设备通信,您需要在设备管理器中选择标有“UART”的COM端口。 您还需要确保在连接到调试器的MSP430上使用正确的引脚。 您能否提供用于调试的板,连接到调试器的MSP引脚以及用于尝试与PC进行UART通信的USCI外围设备?

    此致,  
    Caleb Overbay