Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
主题中讨论的其他部件: MSPWARE, ENERGIA
我设计了一个板,按照MSP-EXP432P401R启动板的原理图,将MSP432P401M安装在板上。
当我用使CCS上的一个针脚高的基本代码测试电路时,微控制器一次又一次地被重置。
我在下面附上了微控制器的示意图。
我还尝试按数据表中提供的那样,在JTAG上拉取相应的引脚,但没有结果。
如有任何帮助,我们将不胜感激。
提前感谢您的参与。
维斯瓦纳思。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
我设计了一个板,按照MSP-EXP432P401R启动板的原理图,将MSP432P401M安装在板上。
当我用使CCS上的一个针脚高的基本代码测试电路时,微控制器一次又一次地被重置。
我在下面附上了微控制器的示意图。
我还尝试按数据表中提供的那样,在JTAG上拉取相应的引脚,但没有结果。
如有任何帮助,我们将不胜感激。
提前感谢您的参与。
维斯瓦纳思。
/* DriverLib包括*/
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/driverlib.h>/*
Standard包括*/
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
int main(void){
易失性UINT32_t ii;
/*停止监视程序*/
MAP_WDT_A_HoldTimer();
同时(1)
{
II++;
}
}
以上是我用来测试微控制器的代码。
为了回答你关于我如何为Vcc供电的问题,我正在使用一个再生电源为微控制器供电。 电流由Vcc标签提供,如图所示。
请向我询问您想了解的其他信息。
感谢您的回复,
维斯瓦纳思
您好,Lawrence先生/先生 维斯瓦纳特
“M”和“R”的唯一区别只是闪存大小。
更有可能的是,内存映射仍然相同。
问题在于自定义电路自行重置的原因。
它可能是看门狗或由于电源不良而产生杂散噪音,使$RESET$无法正常工作。
尝试加载一个简单的计数程序,我们会看到该程序是否重置为零。
如果这将在不同的编译器中表现出相同的行为,请在Energia上尝试此操作以减少混淆。
只要它是Energia的MSP432P401X Launchpad,您就不需要设置任何内容。
我将上传的程序将在Energia 0101E0017版本0017版本上运行,并作为"进口Energia项目"在CCS中导入。
此致,
Leo