This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:通用输入异常行为

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667494/msp430fr2633-general-purpose-input-strange-behavior

部件号:MSP430FR2633

您好,  

我的客户使用MSP430FR2633作为键盘仿真器。 主处理器通过4行连接到MSP:第1行,第2行,第3行–MSP输入,第4行作为输出。

 

它看起来就像配置为数字输入的MSP430FR2633引脚,充当输出并将电压降至1V。 源代码文件附在下面,示波器视频可在以下位置获得: https://txn.box.com/s/9f88vz6rss01rvpz7nndefyo9mwch9rc。 示波器上有一些噪音,请不要注意此噪音,因为示波器接地连接不良。

短0脉冲–从主机MCU进行按钮轮询。 电压为1V的长脉冲是我们的问题。

 e2e.ti.com/.../1220.main.c

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vsefolod您好,

    电源电压是多少? 您能否提供示意图? 此外,在25个函数中,还有一个低功耗十六进制键盘的代码示例(25美分),可在下面参考。

    www.ti.com/.../msp430-function-code-examples
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,
    感谢你的帮助。 客户发现原理图有问题。