This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:错误260

Guru**** 2614325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663970/ccs-msp432p401r-error-260

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。
(仿真软件包7.0 .100.1)

我尝试使用Readme.txt ,但它不起作用。 我不知道问题出在哪里?

由于主板和电缆是新的,它应该工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay,

     是的,这应该有效。 运行错误信息中提到的xdsdfu实用程序和 .../CDS_BACS/common/uscif/xds110目录中的Readme.txt,应将LaunchPad恢复为CCS中识别的状态。 您应遵循Readme.txt中的步骤:

    (来自.../uscif/xds110目录)

    xdsdfu -m
    xdsdfu -f firmware.bin -r

    之后-尝试以下一项或多项操作:

    1. 关闭并重新打开主板,然后重新连接以查看PC现在是否检测到主板。  
    2. 更换USB电缆
    3. 断开J101上的跳线(断开MSP432,但PC仍应能看到XDS110接口)。 如果断开这些跳线的连接可以解决问题,则可能是由于432损坏而需要更换主板。  

    您也可以尝试参阅新 的CCS7调试JTAG连接问题 页面。   此处为旧页面以供参考。 新页面的5.1 部分提到您遇到的错误-260。

    此致,

     Bob L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay,
    由于我有一段时间没有收到您的回复,我要结束这一话题。 如果仍需要帮助,您始终可以重放或启动新线程。
    此致,
    Bob L.