This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:我在连接到Mac上的串行端口时遇到问题。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667361/msp430f5529-i-am-having-trouble-connecting-to-the-serial-port-on-my-mac

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: Energia

我尝试使用MSP430F5529 Launchpad执行Energia计划(家庭作业)。 但是,选择端口并尝试测试端口是否正确后,串行显示器不会显示任何数据。 我尝试选择另一个端口,但也无法正常工作。  

我拥有一台Mac,上周我就可以使用Launchpad了。 我买了一个新的,刚开始说不能识别键盘。

有人能帮我解决这个问题吗? 我选择了上述所有端口,但没有一个端口工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ari:

    您引用的图片似乎未正确发布。 您将什么代码加载到MSP430上? 您是否可以尝试在不同的计算机上使用它,以确保MSP430上的代码正常工作并响应PC?

    您可能还需要删除并重新安装启动板驱动程序。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ari:

    您是否能够解决此问题?

    此致,
    Caleb Overbay