主题中讨论的其他部件:MSPDS, MSP-FET
工具/软件:Linux
您好!
我刚刚开始在Linux distro 16.04 中使用MSPDS软件包,我想运行应用程序示例文件夹中的示例。
我试图编译example.c,但我对includes (.h)和特殊类型有问题,甚至把代码放在库的同一文件夹中。 我认为还有一些细节我还没有计划好,我想知道此代码是否仅适用于Windows...
此致,
感谢您的帮助!
Sara Monteiro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我刚刚开始在Linux distro 16.04 中使用MSPDS软件包,我想运行应用程序示例文件夹中的示例。
我试图编译example.c,但我对includes (.h)和特殊类型有问题,甚至把代码放在库的同一文件夹中。 我认为还有一些细节我还没有计划好,我想知道此代码是否仅适用于Windows...
此致,
感谢您的帮助!
Sara Monteiro
你好,Sara
这里有一些评论:
1. 首先安装USB驱动程序。(在Linux环境中,由于本机CDC支持,不需要安装驱动程序- 下载安装脚本 以设置所需的udev规则。 要获得传统DLLv2支持,可在此处下载VCP驱动程序: 从Brimson Labs 内核2.4 下载: 发行说明 内核2.6 : 发行说明)
注:尝试在Linux上使用新的MSP-FET调试器时,请检查外壳底部的标签。 如果标签上的批号以1401开头,则必须在Windows系统上执行固件更新,然后才能在Linux上使用该工具。 为此,请下载并执行 MSP-FET Linux Patcher。
有关详情,请浏览 :http://www.ti.com/lit/ug/slau656b/slau656b.pdf 和 http://www.ti.com/tool/MSPDS