This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:设置初始阶段的错误。

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665252/ccs-msp432p401r-errors-in-the-initial-stages-of-the-set-up

部件号:MSP432P401R
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用TI使用指南中提供的步骤构建语音检测模型,我已遵循所有步骤,但仍收到屏幕截图中的错误。

我已尝试安装semaphore.h和pthread.h POSIX标头,但仍收到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将确认pthread.h位于正确(预期)的位置。 在SDK的更新版本(C:\ti\simplelink_msp432p4_SDK_1_60_00_12)中,POSIX现在位于以下位置:C:\ti\simplelink_msp432p4_SDK_1_60_00_12\SOURC\ti\POSIX\CCS。

    在以前的版本中,它位于以下位置:C:\ti\simplelink_msp432_sdk_...\kernel\tilos\packages\ti\SysBIOS\POSIX

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我收到更多路径错误,这次是"_internal.h"和"types.h"

    在这些较新版本中,是否有任何永久解决方案来解决此路径错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够在项目资源管理器中看到这些文件:

    如果是这种情况,请尝试重新生成索引:project->C/C++ Index->Rebuild

    如果这不起作用,请尝试导入现有样例项目并确认错误是否消失。

    此致,
    Chris