请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2667EVM-CT 主题中讨论的其他部件:DRV2667,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
现在,我想在 MSP430g2553 (Launchpad)和 具有 I2C的DRV2667之间开始通信。
我想在按下按钮作为输入信号后使用一个压电作为触点反馈(例如:打开LED)。 真正需要的只是一个波形。
我真的不知道怎么开始。 在EVM- DRV2667的文档中 ,我找到了数据"sloc342",其中包含主代码TX/RX,但我不知道我的小项目真正需要哪些部件(以及我可以轻松剪切的部件)。
在此之前,我曾讲过MSP430 I2C示例代码,但现在我真的不知道这些示例代码是否对我有很大帮助。 我´s“Master TX multiple bytes”和“Slave RX multiple bytes”代码,但对DRV267的Master TX/RX代码的逐步说明对我真的很有帮助,因为这是我将来使用它所必须了解的。
此致
Patrick