This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F413:没有外部ADC,它如何工作?

Guru**** 2614955 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F413, MSP430F1111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667457/msp430f413-how-does-it-work-without-a-external-adc

部件号:MSP430F413
主题中讨论的其他部件: MSP430F1111A

MSP430F413:如何将模拟信号直接传输到IT中?

我必须使用MSP430F413在LCD显示屏上显示模拟信号,但它没有任何ADC,我不会使用外部ADC。

执行此操作的原因是为了节省电源并将电流从250uA降低到100uA以下。

MSP430F413必须读取模拟输入, 线性化信号并将其放在LCD显示器上。
如何在不使用外部ADC的情况下解决问题?

Farid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案取决于您要对模拟信号执行的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢答复;
    要在LCD显示屏上显示模拟值;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您谈论的模拟值类型,答案范围从"容易"到"不可能"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farid Orak 说:
    如果不使用外部ADC,我该如何解决问题?[/QUOT]

    使用比较器+计时器+电阻器+电容器构建一个(斜率ADC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilmars您好!

    谢谢你的安斯耐,我有一种强烈的感觉,那就是你是对的。 但必须对其进行测试。
    如果您能给我发送一些指导,图表和代码来开始这项任务,我会多次感谢您。
    Farid;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farid,

    请查看此应用说明: http://www.ti.com/lit/slaa129
    它描述了使用MSP430F1111A和MSP430F413实现斜率ADC的过程。

    此致,
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Andre:
    非常感谢您的链接: http://www.ti.com/lit/slaa129 。 我也一直在考虑这个领域,但不确定。
    现在我非常确定,这是一个正确的解决方案,以便省略ADC。
    Farid;