This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:驱动程序安装问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664390/msp430f5659-driver-installation-issue

部件号:MSP430F5659

您好,TI团队:

我们正在尝试使用命令提示符安装MSP430驱动程序。  我们将 所有需要的文件保存在同一个文件夹(.cat,.inf,.xml)中。  我们遵循了以下命令。

                                    pnputil -i -a msp430_ti_signed.inf

 它工作正常 ,并且正在成功地安装在一台PC上。  

 

问题:

我在另一台PC上尝试过,如果我执行了此命令,则会显示拒绝访问。 请优先就这一问题提出建议

此致

Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,

    这个问题是否与您2月8日的另一条线程有某种关系? 如果是,我可以合并两个线程。
    不管怎样,当尝试在另一台PC上安装时,您是使用不同的操作系统,还是尝试在其他位置(可能是您没有访问权限的位置)安装?

    您是否能够提供有关安装失败时在命令提示符下收到的错误消息的更多详细信息?

    谢谢,此致,
    Britta.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在命令提示符下以管理员身份运行命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI团队:

    感谢您的回复
    驱动程序在Windows 764位机器上工作正常。

    Windows 764位计算机的驱动程序安装设置如下
    Installation (安装)文件夹包含(.cat,.inf,.bat),然后我们以管理员身份运行该批处理。
    批处理文件包含命令Pnputil -i -a c:\Driver\msp430_ti_signed.inf

    驱动程序无法用于具有相同设置的Windows 732位计算机。

    请就此问题提供建议

    此致
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI团队:

    感谢您的回复
    驱动程序在Windows 764位机器上工作正常。

    Windows 764位计算机的驱动程序安装设置如下
    Installation (安装)文件夹包含(.cat,.inf,.bat),然后我们以管理员身份运行该批处理。
    批处理文件包含命令Pnputil -i -a c:\Driver\msp430_ti_signed.inf

    The Driver is not working for the windows 732 bit machine with the same setup and error we are Getting is (Windows在为您的计算机安装驱动程序时遇到错误)
    此INF文件是常见于64位和32位计算机还是仅适用于64位计算机?

    请就此问题提供建议

    此致
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj,

    INF文件 应同时支持 32位和64位。

    要检查INF文件是否正常工作,您可以尝试在设备管理器中右击该设备进行安装。 即使这不是 您想要安装驱动程序的方式 ,但这至少可以排除 您使用的INF文件不存在一般问题。

    如果要在WIN32计算机上安装驱动程序,是否检查您是否使用了正确的DPInst.exe 32位而不是64位?

    此致,

    Britta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,

    我打算关闭这条线,因为我不再从你们那里来了。 您是否能够解决问题并继续使用您的应用程序?

    如果您需要进一步的帮助,请再次发表意见,然后我将重新打开该主题。

    此致,
    Britta.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Britta,
    感谢您的支持!

    驱动程序在两个32位中也工作正常。 我们在以前未安装驱动程序的PC中尝试。 然后它就能正常工作了
    请关闭此问题

    谢谢,此致
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,

    很高兴听到现在工作正常。
    请查看"验证答案"吗?

    然后我关闭线程。

    谢谢,此致,
    Britta.