工具/软件:Code Composer Studio
您好,社区。 我的SPI通信有问题。 我读了"Serial Communication–SPI (up to 16 Mbps)"(串行通信–SPI (高达16 Mbps))。
如果我使用了DMA_eusci_SPI_loop_MSP_EXP432P401R_nortos_CCS示例,则最大无错误通信速度可达3Mbps。
如果我尝试使用SPI时钟提高,我会在Rx端看到一些错误。 而且,由于更加自由,我看不到任何东西。 仅限“0”初始化数组。
是否有人看见(例如) 12 Mbps?
此致