This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:尝试连接到EVM板时出现未知设备(&quot)错误

Guru**** 2616375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667196/msp-fet-unknown-device-error-when-trying-to-connect-to-evm-board

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件:MSP430AFE253,UNIFLASH

我有 一个EVM430-AFE253S ,刚刚收到 一个MSP-FET

以便我可以更新EVM上的固件  

我将它们连接在一起,尝试从Code Composer Studio调试msp430afe253的“闪烁”模板
我被要求升级MSP-FET上的固件,现在我总是得到"未知设备"

新的MSP-FET是否会损坏?

我在两个不同的EVM板上尝试了此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gerald,

    请查看此E2E帖子,因为它可能会解决您的问题。
    e2e.ti.com/.../61.4826万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用MSP Flasher 1.3 v 17和7.4 Studio.0.0.0015万

    我是否需要使用旧版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald,

    这取决于您的MSP-FET的硬件版本,如上面所述。 您是否可以检查此信息并在此处发布序列号? 或者,如果您遇到问题,也可以安装最新版本的Uniflash以更新设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET SN:170.8003万D9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了Uniflash 4.2 MSP.FET 2.1692 ,发现了我的MSP-FET,但我必须手动设置MSP430AFE253的器件
    适用于EVM430-AFE253S评估板
    当我尝试读取设备信息时,我收到目标未连接错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gerald,

    J8的跳线设置是什么? 您是通过MSP-FET为板供电还是供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与当地的TI代表交谈后,我发现 EVM430-AFE253S 主板是一种较旧的设计

    它似乎与当前的MSP-FET不兼容

    我订购了较新 的EVM430-I2040S ,它开箱即用,即MSP-FET