部件号:MSP-EXP432P401R
您好,
我想使用MSP-EXP432P401R上的虚拟COM端口从MSP432 UART高速发送一些数据到主机PC。 当我为UART波特率选择230 kpbs或460 kbps时,我看到一种奇怪的现象,即数据传输和接收速度比115 kbps慢得多。
我开始根据以下示例软件进行评估。 我将DCO更改为48 MHz,并将UART波特率更改为11.523万和460 kbps,使用PC终端软件回波工作正常。
C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432P401R\driverlib\UART_PC_ECHO_12MHz_brclk
现在我要检查上面的自定义软件和我的PC应用程序(而不是终端软件)。 PC应用程序发送3个字节,然后MSP432接收和解释命令并返回12个字节的数据,之后PC应用程序接收数据。 同时,PC应用程序这次会进行测量。 在115 kbps的速度下,包括命令解释时间,大约需要2毫秒。 但是,在230 kbps和460 kbps的情况下,它需要大约8到77毫秒。 PC应用程序不会丢失接收到的数据。
我认为这是XDS110的一个问题。 我的红色Launchpad上有XDS110-et版本1.1 的描述。 7.4 附带的XDS固件v.2.3 0.11 也会出现此问题。 请给我一些建议。
此致,
Kazu