请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的代码无法正常工作。
我已附上我正在使用的代码的zip文件。 代码卡在I2C_MSP430.C.中的139行上 它是 __bis_sr_register(CPUOFF + GIE)后面的右方括号;//输入带中断的LPM0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的代码无法正常工作。
我已附上我正在使用的代码的zip文件。 代码卡在I2C_MSP430.C.中的139行上 它是 __bis_sr_register(CPUOFF + GIE)后面的右方括号;//输入带中断的LPM0。
部件号:MSP430G2553
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试将此TM4C代码转换为MSP430代码。 这用于连接MPU-6050。 我不熟悉TM4C代码,因此我非常困惑如何将寄存器转换为MSP430的寄存器。 有人能帮我翻译此代码吗? 我已将C文件附加到此帖子。
谢谢!
Devin Amatya