This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLPDLCR4710EVM-G2:如何将MSP-FET连接到DLP4710EVM

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666181/ccs-dlpdlcr4710evm-g2-how-to-connect-msp-fet-to-dlp4710evm

部件号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他部件:MSP-FETDLP4710

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

是否可以使用MSP-FET连接4710EVM并跟踪正在运行的MSP430? 是否有描述这些步骤的文档?

我成功安装CCS和驱动程序,但无法从CCS 7.3 调试/跟踪MSP430代码。 请提供建议。谢谢。

此致,

Langston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能够成功访问JTAG连接器,正确吗?  

    您是否已查看 过此文档   专门章节5.6 1一般功能。

    最佳,

    ~Danny W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:

    是的,我刚在一周前购买。MSP-FET的底部有一个CE。 我在Windows 10的设备管理器中看到了“MSP应用UART1 (COM7)"和“MSP调试接口(COM8)”。但不知道如何在4710EVM上连接MSP430。

    此致,

    Langston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我刚在一周前购买。MSP-FET的底部有一个CE。 我在Windows 10的设备管理器中看到了“MSP应用UART1 (COM7)"和“MSP调试接口(COM8)”。但不知道如何在4710EVM上连接MSP430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解 这个问题。 请参阅EVM用户指南  此处所示为JTAG连接器:

    希望能有所帮助!

    最佳,

    ~Danny W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danny:
    我也许不能清楚地描述。 实际上,我在J34上连接JTAG,并看到器件管理器已识别该连接。但我不知道如何通过CCS和MSP-FET跟踪MSP430代码或将其加载到EVM。 可能需要先配置CCS。

    此致,
    Langston
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 我认为您需要CCS/MSP的特定支持。 我将向这些专家提出这一主题。

    总结:
    您可以连接到MSP JTAG端口,但在直接与MSP通信方面需要帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,硬件连接正常,但不知道如何使用CCS/MSP跟踪4710EVM上的MSP430代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Langston:

    您是否有一个CCS项目,您正尝试用它来刷新MSP430? 您可以使用CCS用此代码刷新设备,也可以使用CCS中的调试程序跟踪整个代码。 遗憾的是,它看起来不像EVM应用程序的源代码可用,因此如果您正在尝试修改,则可能无法对其进行修改。 请记住,此EVM用于评估DLP4710芯片组。

    我希望这能有所帮助,如果您需要进一步澄清,请告诉我。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathan,

    感谢您的回复。 有些东西让我感到困惑。 4710EVM在“www.ti.com/.../DLPDLCR4710EVM-G2”上提供了MSP430源代码。让我问一个基本问题。 是否可以通过CCS+MSP-FET在4710EVM上刷新MSP430图像?

    此致,
    Langston
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Langston:

    很抱歉,我没有在该页面上看到固件。 您应该能够像我所描述的那样使用该代码。 是的,您可以使用EVM上的JTAG连接使用CCS+MSP-FET对EVM进行闪存。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    好的,让我们回到我的问题。 我已经下载了代码,双击.ccsproject文件打开CCS,在连接器上插入MSP-FET。下一步是什么让我将代码下载到4710EVM?  

    我双击“.ccsproject->run CCS”,但不知道下一步。 在CCS中双击左窗格“DLPC3439-4710.4710...”,出现错误信息“Open Project has encountered a problem (打开项目遇到问题)”。

    我想附加屏幕截图,但不知道如何附加到此论坛。

    此致,

    Langston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Langston:

    请参阅有关使用CCS for MSP430 MCU的文档:www.ti.com/lit/ug/slau157ap/slau157ap.pdf

    这将指导您正确导入项目(您需要先打开CCS并从此处导入正确的项目)。

    此致,
    Nathan