This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:USB BSL序列

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/665206/msp430f5659-usb-bsl-sequence

部件号:MSP430F5659

您好,

是否有描述USB BSL序列的任何计时波形涵盖以下内容:

  1. PUR拉高至复位#释放所需的最短持续时间。
  2. 刷新用户映像后,在BOR之前移除PUR所需的最短持续时间。
  3. 提供VBUS后,生成VUSB (3V3)的最短持续时间。  
  4. 外部VCC至PUR的最短持续时间拉高。  

我可以在以下位置找到BSL序列 :“http://www.ti.com/lit/an/slaa452c/slaa452c.pdf"。  但找不到本文档中提到的任何计时参数。 有人能帮我找到所需信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了您引用的文档之外,包含BSL信息的所有其他信息都将位于 slau319 或设备数据表(http://www.ti.com/lit/gpn/msp430f5659)中。 您列出的具体时间安排不会在我知道的任何地方发布,因为它们是每个MSP430的特定时间,但我将在此处提供一些指导:

    1. PUR只需保持在高位,直至出现BOR。 一旦发生BOR,首先检查PUR销。
    2. 在BOR完成之前,只需将PUR销拉低。 有关特定于此设备的BOR信息,请参阅数据表。
    3. 我不知道你说这一条是什么意思。 请详细说明。
    4. 同样,一旦出现BOR,就需要将PUR拉高。

    此致,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题是否已解决? 如果是,请将其标记为"已回答"。 如果很快没有响应,则此线程将由于不活动而关闭。

    此致,
    Nathan