This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6659:msp430f6659重新启动和挂起问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663818/ccs-msp430f6659-msp430f6659-restart-and-hang-issue

部件号:MSP430F6659

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用16.384 MHz晶体...当我在这个clk MCU工作时,我被挂断并显示下面提到的这样的错误。

没有"0x4"可用的源

没有"0x33ffe"的可用源

有时它还会重新启动。

现在,如果我将clk除以2,而不是其工作正常,我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能与Vcore电平/电容器有关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已设置VCORE级别。

    哪个电容器? 你能解释一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备VCORE引脚上的电容器(470nF)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它在那里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题是否已解决? 如果是,请将其标记为"已回答"。 如果不能立即响应,则此线程将由于不活动而关闭。

    此致,
    Nathan