This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请继续托管您的软件的所有发布版本:MSP开放源代码调试堆栈

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/664277/please-keep-hosting-all-released-versions-of-your-software-msp-open-source-debug-stack

主题:MSPDS中讨论的其他部件

请将此信息转发给TI负责MSP调试堆栈开放源代码软件包的构建/发布经理。

每次发布新版本时,都会删除旧版本。
示例:此链接为404:h t p://www.ti.com/lit/sw/slac460v/slac460v.zip

每次执行此操作时,分发包都会中断,而且当新版本出现问题时,也无法恢复。
示例:阅读此软件包的注释历史记录:h t p s://aur.archlinux.org/packages/mspds

删除旧版本的政策极具反效果,而且几乎所有其他软件都违反了《公约》。
示例:h t p://ftp.gnu.org/gnu/binutils/
提供1996年之前的版本。

感谢您的关注和更改您的政策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alexei:

    感谢您的反馈。 经过一些调查后,我发现MSP调试堆栈产品文件夹上的开放源代码软件包链接指向最新版本。 但是,我了解到您可以使用以下链接下载以前的版本。

    http://www.ti.com/lit/sw/slac460d/slac460d.zip

    此处的版本是"d",因此只需将上面链接中的两个"d"字母替换为所需的版本。 希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程非常有用。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    等,这是我发布的相同链接。 对于较旧的版本:V,r,s等,它不能找到404。它似乎适用于版本d,这是您碰巧测试的版本,但遗憾的是,在该版本中找不到其他版本。 可能版本'd'和更高版本's','r','v'等之间的确切URL语法发生了一些变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alexei:

    感谢您的回复。 我已经提交了一个请求,请求托管所有以前的版本,如果可能,我会通知您。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序