This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP组编程器MSP430F5437错误68

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437, MSP-GANG, MSP430F5437A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/663144/msp-gang-msp-gang-programmer-msp430f5437-error-68

部件号:MSP-Gang
主题中讨论的其他部件:MSP430F5437MSP430F5437A

您好,

通过BSL对MSP430F5437进行编程时遇到一些问题,请使用组编程器。

错误68: FBSL初始化错误。

电缆长度为150 mm。 连接应该正常。

有趣是错误68的含义。

此致Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     有一个问题的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您使用的是最新版本的MSP-Gang吗? 如果没有,我建议更新。 以下线程也可能很有帮助。

    e2e.ti.com/.../29.0004万

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是另一条包含一些好信息的线程。 您是否可以尝试降低BSL速度? 我不确定交互模式是否允许(检查MSP-Gang GUI右下角的COM下拉菜单),但脚本模式允许您更改BSL速度。 请参阅《MSP-Gang用户指南》中的第4.2 34节。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    我们使用TI主页上的最新软件。

    明天,我将检查速度的降低情况

    此致

    Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    另一位团队成员(Cameron LaFollette)指出,您的问题可能是由于GUI中选择的设备(F5437A)与您的设备(F5437)之间不匹配而引起的。 切换到匹配的设备并再次尝试编程。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的帮助,但仅需明确说明-这是我们第一次通过BSL为生产中的一位客户对MSP进行编程。

    因此,我们确切地知道,我们拥有MSP430F5437A

    无法在GUI中更改速度。

    在你的所有提示和链接之后,我将向Elprotronic发送一条消息。

    我将与您保持联系。

    此致

    Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    discher 说:
    感谢您的帮助,但只是为了明确-这是我们第一次通过BSL为生产中的一位客户编程MSP。[/QUOT]

    感谢您提供更多详细信息。 如果通过4线JTAG或2线SBW接口对设备进行编程,则可以使用交互模式在GUI中控制速度。 如果编程绝对需要BSL,您可以了解更多有关脚本模式的信息,该模式应允许您降低速度。

    discher 说:
    因此我们确切知道我们拥有 MSP430F5437A

    非常棒! 感谢您的澄清。 GUI中选择的内容与实际设备之间的不匹配很可能会导致问题。

    discher 说:
    无法在GUI中更改速度。

    感谢您的检查。

    discher 说:
    在您的所有提示和链接后,我将向Elprotronic发送一条消息。

    请随时更新。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dietmar,您好!

    我不确定您是否有机会联系Elprotronic,但我希望在此期间分享一些其他详细信息。

    根据我所了解到的,BSL速度不能由用户控制。 调用BSL后,通信以9600波特开始。 当通信成功时(例如,使用正确的密码),名为Fast BSL (FBSL)的小应用程序将加载到目标设备的RAM中。 此应用程序通过SPI以大约15万波特的更高速度处理进一步的通信。 现在,您的电缆长度应该很合适,但RX和TX线的电容可能过大。

    基本上,错误68意味着FBSL应用程序未成功启动。 您是否检查了是否使用了正确的密码?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    到目前为止,elprotronic没有反应-我会再试一次。

    PW应该正常。 。

    此致

    Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    elprotronic提供的一些信息:

    没有PW问题

    支持MSP430F5437A

    这似乎是BSL线(过滤器,盖子等)的问题。
    此致
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dietmar,您好!

    感谢更新! 我很高兴听到Elprotronic回复您。 如果您确认是BSL线路上的电容,噪音等导致问题,请让我及时了解最新情况。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序