This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6137:接收器信道滤波器带宽和偏差的推荐对讲机设置

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667609/cc430f6137-recommended-radio-settings-for-receiver-channel-filter-bandwidth-and-deviation

部件号:CC430F6137

您好,

我们的CC430应用程序当前正在使用以下无线电设置:

调制= 2-GFSK

datarate = 76.8 kBaud

RX滤波器带宽= 232.14 kHz

偏差= 32 kHz

信道间隔= 199.95 kHz

通过这些设置,我们应用程序的无线链接不如我们所希望的那样强大。  我们的应用包括腰部佩戴的CC430设备以及踝部附近佩戴的CC430设备。  当脚踝佩戴设备检测到特定事件时,它会将数据包传输到腰部佩戴设备。  腰部佩戴设备无法接收脚踝佩戴设备发送的某些数据包。  腿部和手臂的位置似乎都有影响。  因此,我们想减少数据速率,看看是否可以改善无线链路。  如果我们将数据速率更改为38.4 kBaud,您能否告诉我我们应该将RX滤波器带宽,偏差和信道间隔更改为什么?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请使用SmartRF Studio 7为38.4 kbaud Rate生成寄存器设置。 这是SmartRF Studio下的典型设置之一。

    有关详细信息,请参阅RF参数。 以下是SmartRF Studio的RF参数详细信息,供您随时参考。

    数据速率:38.4KBaud
    偏差:20.6KHz,
    调制:2-GFSK
    RX Fil BW:101.5KHz
    信道间距:199.95KHz

    请从TI网站下载最新的SmartRF Studio。

    谢谢!
    下午