This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:板不能通过USB供电

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/666706/msp430g2553-board-not-getting-powered-through-usb

部件号:MSP430G2553

我当时在使用MSP430G2 Launchpad,USB插入我的笔记本电脑。 突然,板上的指示灯熄灭了,接通后,指示灯根本不亮。 此外,LED背后的区域变得非常热? 我是否损坏了主板? 没有办法使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当灯光停止亮起时,您在做什么? 您是使用调试器刷新设备,还是仅为设备供电? 此外,您是否能够在设备管理器中看到设备COM端口? 如果没有,您是否可以尝试使用DMM来确定3.3V导轨是否正在通电?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,主板工作正常。 当我尝试从板载仿真器对外部芯片进行编程时,LED指示灯就会发出。 我一脱下电线,灯就亮了。 此后没有问题。