This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430RHA40A:与MSP430FR5848?兼容

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RHA40A, MSP430FR5848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/667538/msp-ts430rha40a-compatible-with-msp430fr5848

部件号:MSP-TS430RHA40A
主题中讨论的其他部件: MSP430FR5848

我正在为MSP430FR58寻找目标板(具有40引脚RHA封装)。  即使MSP-TS430RHA40A表示它适用于 MSP430FR572x和MSP430FR573x,它是否仍能正常工作? 我比较了两个引脚输出,发现两个器件上的30引脚不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mohamed:

    是的,MSP-TS430RHA40A应该适合您。 由于MSP430FR5848没有Vcore引脚(引脚30),如果您希望J3插头上有引脚30,则需要卸下C9并放置R8。